请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
James、 在我的案例中、是否可以使用 CCS v7.4
安装 v8.0并在一台 PC 上同时安装 v7.4和 v8.0?
是否建议同时使用这两个版本?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Tomasz、您好!
在 CCS V8安装期间、您可以从下拉菜单中选择是否在"ti"或"CCS800"文件夹内安装"ccsv8"文件夹(以及其他文件夹)。 我通常选择第二个选项。 此外、在安装过程中、将检测到可安装的产品(假设位于"ti"文件夹中)、并询问您是否要将它们安装到新的 Eclipse 环境中。 在安装后、也可以通过转到"Preferences"> Code Composer Studio >"Products" in CCS 来执行此操作。
希望这对您有所帮助!
此致、
James
MSP 客户应用