This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67691:勘误表说明

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/690774/msp430f67691-errata-clarification

器件型号:MSP430F67691

大家好、

在勘误表中、ADC42指出它适用于 ADC10_A 模块、 但说明和权变措施中引用的寄存器似乎是 ADC12寄存器。 您能帮我们的客户澄清这一点吗?

感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、

    这很可能只是 ADC12和 ADC10之间的一个拼写错误。 我将要求在文档中对其进行更新。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的输入、只需澄清一下、勘误表 ADC42是否适用于 ADC10_A 模块、但对 ADC12寄存器的引用应该是对 ADC10寄存器的引用?

    感谢您的澄清。

    最棒的

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 MSP430F67691具有 ADC10_A 模块而不是 ADC12模块、因此请假定勘误表中所指的是 ADC10_A 寄存器。

    此致、

    James

    MSP 客户应用