This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:文档差异;DVcc DVss 电容10uF 或1uF

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/710728/msp430fr2111-documentation-discrepancy-dvcc-dvss-capacitance-10uf-or-1uf

器件型号:MSP430FR2111

参考:

第59页第7.1.1节:

μF 建议将一个10 μ F 电容器和一个100nF 低 ESR 陶瓷去耦电容器的组合连接到 DVCC 引脚。'

然后、在图片中、它显示了一个1uF 的电容器。  请解决需要或推荐的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    感谢您的反馈。 我们将在下一次更新中更正此拼写错误。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ling。 同时、哪一个是拼写错误?
    1uF 还是10uF?
    谢谢
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    它应该是10uF。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。