This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F5135:在使用不同制造的晶体时出现通信问题、但所有规格和频率都相同。

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F5135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/691877/ccs-cc430f5135-issue-of-communication-while-using-crystal-of-different-make-but-all-the-specifications-and-frequency-are-same

器件型号:CC430F5135

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在研发基于 CC430F5135射频的控制器部件、在这一领域、我面临着使用不同品牌的射频晶体(26.000MHz)时的通信问题、但所有其他规格都相同、并且负载电容器也相同。 但如果是同一品牌(制造商)、则效果非常好。 请为我提供有关此问题的指导、因为它会在我们的生产中造成问题。

提前感谢。

此致、

Avinash T.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有几种廉价的劣质晶体制造商可供选择,应避免使用这些产品。 更便宜的晶体具有很高的杂散水平、这些杂散也会反射到射频路径上。 通常、基本模式晶体只需具有一个谐振频率。 所有其他谐振频率、也称为杂散模式、都需要得到良好衰减。 否则、振荡器将产生混合频率。 这会导致高杂散输出电平和错误的基准频率、这两者都是不利的射频系统。

    晶体必须保持大于10的寄生模式动态电阻与基波模式动态电阻之比。

    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您能告诉我2-3家晶振制造商、以便我可以在电路板上尝试一下。

    此致、

    Avinash T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    建议使用与参考设计中使用的晶体相同的晶体、因为这已经过全面测试。

    我只有来自 NDK 的两个晶体器件型号:

    NDK:NX3225GA、EXS00A-CG01972

    NDK:AT-41CD2 26 MHz EXS00A-02094

    此致、
    Richard