This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:UART 转 SPI 从桥接器功能?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/690769/msp430fr2000-uart-to-spi-slave-bridge-capability

器件型号:MSP430FR2000

大家好、团队!

我的客户找到了以下应用手册、其中介绍了如何使用 MPS430创建 UART 转 SPI 主桥接器。

http://www.ti.com/lit/an/slaa796/slaa796.pdf

我们的 MSP430可以对 SPI 从器件进行 UART 连接吗?

我们是否有描述此函数的类似应用手册?

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    它可以针对 SPI 从器件完成。 您应该移植此应用手册的代码以将 SPI 重新配置为从模式。 它可以轻松实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、

    听得真棒!

    我们是否有关于如何将 SPI 重新配置为从模式的说明?

    我知道这将是我的客户在告诉他们可以完成时的第一个回答。

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您可以参考 SPI 从器件配置的代码示例。 FR2111具有 SPI 从器件的代码示例。 请记住将代码移植到 FR2000、这应该非常简单。

    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我是 Peter 所指的客户。 此桥接功能是否支持115.2k 全双工? 谢谢。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    有关网桥的信息、请访问 :www.ti.com/.../slaa796.pdf
    它仅支持半双工。 您可能需要修改 SPI 配置以及软件 UART 接口固件以支持全双工。 可以使用其他 GPIO。

    文档的表1列出了两个接口支持的最大速率。