This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430的最小/最大导通时间

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22902, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/692186/msp430fr2433-min-max-turn-on-time-for-msp430

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:TPS22902

您好!

我有一位客户正在使用 MSP430FR2433、但他们也在使用负载开关[TPS22902 (tr = 40us)或 TPS22902B  (TR = 200us)]在其前面、用于控制系统其余部分的 VSYS (VCC)的开通时间-它们是否可以使用200us 的开通时间负载开关?MSP430的最小/最大开通时间是多少?

谢谢、

约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    您的客户是否使用负载开关进行配电或 电源定序转换?

    当您说 MSP430的最小/最大开通时间时、您是指 MSP430的启动时间吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    我的客户使用负载开关来控制其 VSYS 的开启(通过充电器/电池)。 VSYS 通过负载开关、然后为系统的其余部分供电- MSP430上的 VCC、但 VCC 也在其他地方使用。

    对于最小/最大开通时间、我想问 VSYS (VCC)是否需要200us 才能从0V 变为电源电压、例如3.3V、这是可以接受的? 在不引起任何 MSP430启动问题的情况下、该电压轨上升的最小/最大时间是多少?

    谢谢、

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ling、

    谢谢你。 那么、如果它慢于0.2V/us、那么它可以启动吗?

    如果电源轨设置为3.3V、16.5us 将是 VCC 最快的启动时间、对吧?

    它的启动速度是否有限制?

    谢谢、
    约旦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦、您好!

    是的、你是对的。
    并且不限制它启动的速度。

    此致、