This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5419A:与 MSP430F5419A 兼容的可编程音频扬声器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5419A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/690845/ccs-msp430f5419a-programmable-audio-speaker-compatible-with-msp430f5419a

器件型号:MSP430F5419A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在寻找与 MSP430F5419A 兼容的可编程音频扬声器。 扬声器应根据 提供给 MSP430F5419A 的数字输入提供音频输出、最佳选择是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karuna、

    我不确定可编程扬声器是什么意思、但您是否已了解音频 Booster Pack?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 我正在设计器件。 我不需要在该器  件中进行语音识别、我需要一些简单的东西、这些东西可以让用户了解我的器件上的不同设置并与我的微控制器兼容。 在我正在设计的器件中、有一个风扇、我们可以通过开关设置不同的速度、因此我需要一些指示速度的信息、例如速度是否低于速度级别1。 这方面的最佳选择是什么?

    我使用的是 TI MSP430f5419A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ID 仍然建议使用我链接到的 BoosterPack。 它将提供有关如何处理微控制器上的音频的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望在 制造 级别使用某些产品、此模块是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    而不是直接、
    但您可以使用原理图将关键组件集成到您的设计中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着使用  Booster Pack 中的原理图和元件构建自己的 PCB 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。