This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR2433:在调试时是否可以在 CCS V8内捕获 UART1 (在我的情况下为 COM5)?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/692239/ccs-msp-exp430fr2433-is-it-possible-to-capture-uart1-com5-in-my-case-within-ccs-v8-while-debugging

器件型号:MSP-EXP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我刚刚收到了几个 LaunchPad 开发板、但仍在学习这些非常酷的器件和使用 CCS V8的局限性和优势。 我发现我可以在 单独的窗口中使用 PuTTY (COM5)从 OutOfBox_MSP430FR2433示例项目捕获输出、并且不知道 CCS 中的任何其他方式。 使用 PuTTY 时、如果我断开连接、PuTTY 会对 COM 端口消失感到不高兴。 但是、我能够使用示波器对 TX (P1.4)数据进行解码。

我有几个问题:

1) 1)如果我正确理解"反向通道 UART"术语、则意味着 UART1与调试接口共享相同的 USB 连接。 这是关于 UART 反向通道的完整且正确的陈述吗?

2) 2)是否有方法在实时调试窗口中捕获 CCS V8内的 UART1? 我不确定 CCS V8是否具有该功能。 我没有看到这方面的任何明显情况。 断开目标并将 PuTTY 的 COM 端口移除会让人感到很痛苦。

谢谢、

John