请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP430FR2433 主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我刚刚收到了几个 LaunchPad 开发板、但仍在学习这些非常酷的器件和使用 CCS V8的局限性和优势。 我发现我可以在 单独的窗口中使用 PuTTY (COM5)从 OutOfBox_MSP430FR2433示例项目捕获输出、并且不知道 CCS 中的任何其他方式。 使用 PuTTY 时、如果我断开连接、PuTTY 会对 COM 端口消失感到不高兴。 但是、我能够使用示波器对 TX (P1.4)数据进行解码。
我有几个问题:
1) 1)如果我正确理解"反向通道 UART"术语、则意味着 UART1与调试接口共享相同的 USB 连接。 这是关于 UART 反向通道的完整且正确的陈述吗?
2) 2)是否有方法在实时调试窗口中捕获 CCS V8内的 UART1? 我不确定 CCS V8是否具有该功能。 我没有看到这方面的任何明显情况。 断开目标并将 PuTTY 的 COM 端口移除会让人感到很痛苦。
谢谢、
John