This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZ430-Chronos:外设

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/708752/ez430-chronos-peripherals

器件型号:eZ430-Chronos

大家好、

eZ430-Chronos-915

此手表能否读取和/或用作 RFID 标签(如果没有任何部件、内置无线电的频率是否能够适应此要求)、软件是否也会有几个代码小时?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    首先、不建议在新设计中使用我们的 eZ430-Chronos。 话虽如此、我不相信915MHz 频率可用于 RFID 标签/用作 RFID 标签。 查看我们的 TRF 器件、RFID 似乎约为13MHz。 我建议您通过以下链接查看我们的 NFC 和 RFID 产品。

    www.ti.com/.../products.html

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    作为后续行动、我与我们的 RFID 专家进行了交谈、他们强调您可能会问您如何使用 eZ430-Chronos 来读取超高频(UHF) RFID 标签。 我们的 NFC 和 RFID 产品和软件仅适用于高频(HF) RFID 标签和读取器。 虽然应该可以在 eZ430-Chronos 上实现 UHF RFID、但我们没有任何软件或参考、所以您的部分将会付出很大的努力。

    我希望这有助于澄清问题。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当前的硬件是否可以处理此问题、或者是否必须在硬件级别进行修改、是否还有任何可穿戴设备可以支持 RFID 的使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定。 您必须对其进行测试、因为 eZ430-Chronos 最初不是为这些类型的 UHF RFID 应用而设计的。

    此致、

    James

    MSP 客户应用