请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6736 您好!
我们使用 MSP 430 FET UIF 编程器和 Lite FET-Pro430 Elprotronic 软件对 MSP4306736 MCU 进行编程。 对于大约10%的 MCU、我们面临安全保险丝熔断问题、无法与 MCU 通信。
- 是否可以撤销此状态? 如何实现?
- 除了手动触发之外、还有任何其他触发保险丝的可能性、例如 ESD (静电放电)。 如果是、如何检测相同的物体、这可能是因为高湿度。
谢谢您、
Ugra