This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:测量 MSP-EXP430G2上的空载流耗

Guru**** 2811345 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE221, ENERGYTRACE, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/708793/msp430g2553-measuring-the-no-load-current-consumption-on-msp-exp430g2

器件型号:MSP430AFE221
主题中讨论的其它部件:MSP-EXP430G2ENERGYTRACEMSP430G2553

您好!

有人能不能告诉我 MSP-EXP430G2 IC 的空载流耗主要是什么或者它们的功率耗散?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    很抱歉、但我不确定您在询问 MSP430G2xx 时为什么在您的帖子中包含 MSP430AFE221器件型号。 对于 MSP-EXP430G2、请阅读 MSP-EXP430G2 LaunchPad 开发套件用户指南( 第23页开始)"常见问题解答"部分中的第8点。

    我们刚刚发布了名为 Value Line MSP430 LaunchPadTm开发套件(MSP-EXPG2ET)的 MSP-EXP430G2更新版本。 它采用板载 EnergyTrace+技术、可精确测量功耗。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的回复,但我的主板版本较旧,而不是新版本,所以您能告诉我 IC 在空载时的功耗吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    启动此查询时、我无法在器件型号列表中找到 MSP430G2xx、因此我选择了 FE221、 但我有较旧版本的电路板,而不是新版本的电路板,所以您能告诉我 IC 在空载时的功耗吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Siddharth Mohan">启动此查询时、我无法在器件型号列表中找到 MSP430G2xx、因此我选择了 FE221、 但我有较旧版本的电路板,而不是新版本的电路板,所以您能告诉我 IC 在空载时的功耗吗? 谢谢[/引述]

    哦、这很有道理。 感谢您的澄清! 我可以更新线程标题。 MSP-EXP430G2 LaunchPad 附带 MSP430G2553。 如前所述、LaunchPad 用户指南第23页的常见问题8.8提供了许多有关测量 MSP430G2553功耗的建议。 有关功耗估算值、请参阅 MSP430G2553 数据表中的第21至23页

    我希望这会有所帮助!

    此致、

    James

    MSP 客户应用