This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:msp430f5342

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/691947/msp430f5342-msp430f5342

器件型号:MSP430F5342

当我需要从 RAM 擦除和写入主闪存存储器时、我发现了一些 msp430f5342微控制器存在问题。 我应用了 SLAU208Q 文档中描述的例程、但 并非所有器件都能正确终止擦除过程。 在某些情况  下、CPU 停止工作、不会重新启动工作。我还使用调试器。  您能给我展示一些 代码 示例吗   、以便描述当我需要从 RAM 启动一个擦除过程时的正确过程以及从 RAM 启动以下过程时的正确过程。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下软件示例、这些示例也可在器件的产品页面上找到: www.ti.com/.../slac504。 具体而言、MSP430F534x_flashwrite 示例对于您尝试执行的操作应该最有用。

    此致、
    Nathan