This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5635:MSP430F5635

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5635
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/691856/ccs-msp430f5635-msp430f5635

器件型号:MSP430F5635
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我们有一个旧项目、我们使用了 MSP430F5529、现在我们用 MSP430F5635替换了它。 我们将原始代码移植到新的芯片编译错误。 因此我们需要   一个有关 hte new MCU( MSP430F5635)的示例。  此示例需要运行 ti-RTOS 系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这将取决于您的项目的功能。 有关演示器件上每个模块 的代码示例、请参阅以下示例、这些示例也可在器件的产品页面上找到:www.ti.com/.../slac417。 这些不是 ti-RTOS 示例、因此对于该器件、请参阅文档和 ti-RTOS 软件包中的示例 :www.ti.com/.../TI-RTOS-MCU。

    此致、
    Nathan