This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:需要一些用于 MSP430的简单低通滤波器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/691875/msp430f5310-need-some-simple-low-pass-filter-for-msp430

器件型号:MSP430F5310
主题中讨论的其他器件:ADS1254

美好的一天!

我有一个定制板、使用 ADS1254以1000Hz 的频率收集3通道光电二极管信号。 由于没有模拟滤波器、因此我需要滤除来自信号的50/60Hz 和高频噪声、并且需要10Hz 的输出数据速率。 是否有用于 MSP430滤波的软件库、或者是否有任何代码示例?

谢谢!