器件型号:MSP432P401R
您好!
我想将一些数据从 RAM 传输到连接到 DAC 的 SPI 接口之一。
DAC 需要16位、但不会将两者之间的 CS 线路置为有效。 目前、我使用 GPIO 引脚手动生成 CS 线路。
为了加快整个过程、我想使用 DMA 传输。
我的问题(在开始深入研究 DMA 文档之前):
-是否可以将16位字(2字节序列)传输到具有 DMA 的 SPI 接口并自动创建正确的 CS 信号(在2字节传输之前/之后生效/失效)?
-是否可以使用第二个 DMA 通道生成 CS 信号?
欢迎您提供任何提示和帮助!
BR、Andreas