This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2553

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/689313/msp430g2553-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553

大家好、我有一个用于测量电离层等离子电流的传感器。 该传感器通过具有1Hz 频率的斜坡信号进行偏置。 在正电压偏置时、传感器收集电子电流、而在负电压偏置传感器收集正离子电流。 故事结束时、我将获得 I-V 曲线(以某种方式扫描电压)。 我的问题是、我能否使用 MSP430G2553内部10位 ADC 来读取从传感器收集的电流。 该 I-V 曲线与二极管 I-V 特性非常相似。 感谢大家回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     MSP430G2553的内部10位 ADC 可用于对外部模拟电压进行采样并将其转换为数字值。 它是单电源 ADC (作为 MSP430)、因此请在 器件数据表中查找 ADC 输入范围

    请查看您的传感器输出是否会将相应的信号传输到 ADC 输入。

    您还需要确定提供的 ADC 精度是否足以满足您的应用需求。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您不能使用 MSP430 ADC 测量负电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    提供的答案是否有助于您继续应用?
    如果是、请验证给出的答案、或者告知我们如何进一步帮助您。

    请注意、如果我不再来自您、我将在本周结束前关闭此主题。 不过、只需再次回复该主题即可重新打开。

    此致、
    Britta