This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2153:MSP430FR2153存储器映射与放大器问题;BSL

Guru**** 2814425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2153, MSP430FR2353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/709900/msp430fr2153-question-for-msp430fr2153-memory-map-bsl

器件型号:MSP430FR2153
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2353

您好、社区成员、

请允许我确认以下有关 MSP430FR2153存储器映射的问题。

[问题]

数据表(slasec4b)中、它显示"MSP430FR2353"、但"MSP430FR2153"也具有相同的配置?

2.是否提前准备了 BSL 区域?
是否可以在不按用户下载自定义 BSL 的情况下使用 BSL?

此致。
Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cruijff、

    抱歉、您在第1节中的链接不起作用。
    我已经比较了这两个数据表、实际上 FR2153数据表缺少该器件的存储器组织。
    这将是固定的。
    两个器件的存储器组织是相同的。

    此致
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Lukas

    感谢您的回复!

    我了解到 FR 2153和 FR 2353之间的存储器是相同的。

    BSL 的情况如何?
    对于其他 FRAM (例如 FR 2422)、准备了用于 BSL 的 ROM、
    在 FR 2153 (FR 2353)中、未在数据表中看到。

    对于其他 FRAM (例如 FR 2422)、已准备好用于 BSL 的 ROM、但在 FR2153 (FR2353)的数据表中未看到。

    请确认。

    此致。
    Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种方法与其他器件相同、请参阅数据表第59页。