This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:在存储器中查找密码

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/686666/ccs-msp430g2553-finding-the-password-in-the-memory

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2100

工具/软件:Code Composer Studio

我在存储器中创建一个四位数的密码。当我使用按钮输入此密码时、如果密码正确、绿色 LED 将亮起。我正在寻找一个简单的软件来实现此目的。我正在寻找一个在 CCS 中编写的简单代码。

 例如、获取密码1、2、3、4。  当我用按钮按1234号时,绿色指示灯将亮起。 您能帮我吗,请:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下应用手册介绍了通用键盘的实现方式。 http://www.ti.com/lit/slaa139

    另请查看此新的 TI 技术手册,该手册演示 了使用 MSP430FR2100 等 MSP430TmMCU 的低功耗十六进制键盘。

    通常  、我们器件的代码示例(www.ti.com/.../slac485)显示了不同模块的工作原理。  

    此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还有其他问题吗? 如果不是、请在上面的帖子中选择"已解决"、以便可以关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想您可以继续使用您的应用程序、因为您不再回复、所以我将关闭此帖子。
    如果您需要进一步的帮助、请随时再次进行评论、它将重新打开主题帖。

    此致、
    Andre