This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:双 MCU 解决方案的 BLE 4.2安全性(MSP432+CC2650MODA)

Guru**** 2814205 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/708916/cc2650moda-ble-4-2-security-on-dual-mcu-solution-msp432-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA

尊敬的先生:

我使用双 MCU (MSP432+CC2650MODA)和 Project Zero (TIRTOS)作为项目示例。 我发现、如果我的项目中包含 BLE 任务、我无法进入低功耗模式 LPM3。 转到 LPM3.5正常、但不进入 LPM3。 LPM3.5关闭 SRAM (bank0除外)。 是否有办法解决这个问题?

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我已与我们的一些 MSP 专家联系、为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

     这与 UART 驱动程序功率限制有关、如果 UART 处于打开状态、您将无法进入 LPM3、因此您需要关闭 UART 驱动程序(运行 SAP_CLOSE)才能进入 LPM3。

     请记住、唤醒后、您需要重新初始化 SAP。

     希望这对您有所帮助。

      David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 它现在可以进入 LPW3。

    Scott