This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2532:禁用 SVS 时、启动电压为1.8V

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/691129/msp430fr2532-1-8-volt-startup-with-svs-disabled

器件型号:MSP430FR2532

 如果在固件中禁用 SVS、msp430fr2532能否从1.8V 启动?  我希望以1.8伏的电压运行该部件、因为系统中的另一个处理器使用1.8伏的电压来避免电平转换。  数据表显示、如果 SVS 被关闭、但 SVS 被缺省打开、它可以在1.8伏电压下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、因为上电后、SVS 被重置、在1.8V 时、器件将不会开始执行固件。 如果您必须提供1.8V 电压、则无法使用5xx 闪存系列、该系列的启动和工作电压最低为1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 DS 的第一页中、电源电压范围为1.8~3.6V、但受限于 SVS 电平。
    SVS 由 PMMCTL0.SVSHE 默认值1使能。 SVS 可在器件上电后被禁用。 但一旦器件复位、SVS 就会启用。