This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2532:由1.8V 电源供电运行

Guru**** 2826835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/690770/msp430fr2532-running-with-1-8v-supply

器件型号:MSP430FR2532

大家好、

很抱歉、之前已针对此器件解决此问题。  我在使系统使用1.8V 电源运行时遇到了问题。  我尝试在我的代码中禁用 SVS。  在1.8V 电压下启动仍然是不幸运的、但一切都正常、只有1.9V 及更高电压。  深入探究之后、我的理解是 SVS 默认处于活动状态、启动电源必须超过1.9V。 此时、我的代码将运行并禁用 SVS。 但是在我的1.8V 稳压器为部件供电时,我被拧紧了,因为 SVS 不会让部件复位。

我的理解是否正确?  如果是正确的、TI 如何声称如果永远不会复位、这将支持1.8V 的电源电压? 除非您以更高的电压启动、然后再下降、但它仍然看起来具有误导性...

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。 FRAM 器件需要最低2.0V 的启动电压、稍后它们可以在最低1.8V 的电压下工作。 为什么在每个器件数据表的第一页中都没有明确说明这一点? 我认为这是因为同样的原因、为什么在第一个数据表页上没有提到 FRAM 等待状态。 商业原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。 我认为你是对的。 我的朋友声称、一旦对其进行编程、SVS 将保持关闭状态、工作电压为1.8V。 他是否完全外出吃午餐? 有人看过这项工作吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SVS 由 PMMCTL0.SVSHE 默认值1使能。 SVS 可在器件上电后被禁用。 但一旦器件复位、SVS 就会启用。