This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5858:获得最佳 ADC 性能的最佳条件是什么

Guru**** 2508145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/709928/msp430fr5858-what-is-the-best-condition-to-get-the-best-adc-performance

器件型号:MSP430FR5858

各位专家:

我们希望在嵌入式12位 ADC 上获得最佳的 ADC 性能。 一种选择是使用外部 REF (VeREF+)并通过 AVCC 设置为3.3V 或相同的电压、而不是使用内部2.5V 基准。 你有 其他想法吗? 模拟信号输入为单端信号

此致、

Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hisao、

    我建议查看以下应用手册中的建议、以了解最佳实践以及有关过采样以实现更高分辨率的信息。

    使用 MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx ADC 进行设计: www.ti.com/.../slaa624a.pdf

    对 ADC12进行过采样以获得更高的分辨率: www.ti.com/.../slaa323a.pdf