This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:将定制应用程序和 BSL 下载到 MSP430FR5994

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/688979/msp430fr5994-downloading-a-custom-application-and-bsl-to-msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994

你(们)好。

我利用 SLAA721B 应用报告下载了 BSL 和定制应用。

但是、应用报告要求主机 MSP 将应用程序和 BSL 下载到目标 MSP。

是否可以在不需要主机的情况下下载 BSL 和自定义应用程序? 如果是,将如何做到这一点?

此致

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew
    我会尽快查看详细信息并回复您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaodong、

    谢谢、

    我还有一个问题是从主线问题延伸出来的。

    我们目前拥有一个具有 MSP430FR5994器件的定制器件。 我们通常希望 BSL 验证这一点
    器件上当前存在我们的应用程序。

    根据 SLAA721B 和 SLA600D 应用手册、我们可以通过两种方法在单映像或双映像模式下实现这一目的。

    根据我的理解、应用程序管理器在"AppArea"中以单映像和双映像模式验证映像。

    两种 BSL 模式中的哪一种最适合用于验证有效的应用?

    此致
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>但是、应用报告要求主机 MSP 将应用程序和 BSL 下载到目标 MSP。

    主机 MSP 用于演示此 BSL 功能。 目标 MCU 侧的 MSP430FRBoot 可通过 FET 和 IDE 进行编程。

    >>哪两种 BSL 模式最适合验证有效应用?

    我在 TI.com 中找不到 SLA600D。

    根据我对 SLAA721B 的理解、我认为 CRC 校验应用程序验证和双映像支持用户代码更新过程应该是不错的选择。