This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:MSP430F6736

Guru**** 2538240 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736, MSP430F6736A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/710140/msp430f6736-msp430f6736

器件型号:MSP430F6736

我处于编写电动汽车供电设备(EVSE)规范的早期阶段。 它需要符合 SAE J1772行业标准。 虽然我们最初将重点介绍交流电平1 (120 VAC)

扩展到240 VAC 后)。  MSP430f6736是一 款 TI 集成电路、可用于我们的设计。  我想让合适的 TI EVSE 应用工程师离线联系我:

电子邮件: trconnelly@sbcglobal.net; 电话:408-608-7497; 地址:加利福尼亚州硅谷 、我将能够在不太公开的论坛上了解更多详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    MSP430F6736A 可用于120VAC 或240VAC。 这些配置之间的主要差异是电阻分压器中的值会发生变化、以确保 F6736A ADC 的输入电压不超过最大满量程范围(FSR)或绝对最大值。

    此致、

    James

    MSP 客户应用