This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:MSP430FR5969 Launchpad 电路板的 LPM4模式下不会降低功耗。 500uA。

Guru**** 2528770 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/689767/ccs-msp430fr5969-power-is-not-reduced-in-lpm4-mode-of-msp430fr5969-launchpad-board-still-500ua

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

  您好!

我将 MSP430FR5969 LP 与 CCS 搭配使用、同时还使用 Energia Sketch 和 Enerytrace 技术、因此根据我的代码、当 MCU 处于睡眠模式时、它消耗的功率超过500uA、但在 Energy Trace 状态图中、显示的是真正处于 LPM4模式。 因此、请在 Energia 或 Driverlib 软件上共享一些 LPM4模式代码。

连接配置:

  1. 移除所有 UART 和 eZ-FET 跳线
  2. J2 AsBypass 模式
  3. J10作为外部
  4. J12用于3.3V 电源
  5. J9万用表电流探头在电流测量模式下连接。
  6. J13所有跳线均开路
  7. 用于超级电容器充电的 J11也是开路的。

Energia Sketch 代码:

void setup()
{
pinMode (RED_LED、输出);
pinMode (PUSH1、INPUT_PULLUP);
attachInterrupt (PUSH1、 中断、下降);
}

void loop()
{

for (int i = 0;i < 5;i++)
{
digitalWrite (red_LED、HIGH);
延迟(2000年);
digitalWrite (red_LED、low);
delay(2000);
}

suspend();
}
void interrupt()
{
WAKEUP();
}

请查找随附的 Energy Trace 窗口图片。

 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、您可以使用 msp430fr59xx_lpm4.c 示例代码来查看功耗并找到合适的配置。 如果有任何其他问题、我将继续为您提供支持。

    此致、

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winter Yu

    谢谢,我明白了。