This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2433:TDC7201和 MSP430的激光雷达时序...

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, TDC7201, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/691629/msp-exp430fr2433-lidar-timing-with-tdc7201-and-msp430

器件型号:MSP-EXP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433TDC7201TDC7200

您好!

我正在尝试整理一个简单的激光雷达演示。 目前、我将重点介绍系统的时序方面、并已收购 TDC7201和 MSP430FR2433。 这可能会提出很多问题、但是否有一个组件列表可帮助引导我朝着正确的方向前进。 此外、在我将这些器件配对在一起时是否需要外部时钟?

我们非常感谢您的任何帮助。

 

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、您好!

    对于激光雷达应用、TI 提供了一些参考设计供您评估、其中一个参考设计的链接如下:
    www.ti.com/.../TIDA-00663

    MSP430器件启动触发两个 TDC7200器件的序列、并执行数据后处理。

    谢谢、
    是的