This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4250:从硬件和软件的角度来看、首次为 MSP430上电的步骤是什么?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/709682/msp430f4250-what-are-the-steps-of-powering-on-the-msp430-the-first-time-from-a-hardware-and-soft-ware-perspective

器件型号:MSP430F4250

从硬件和软件的角度来看、首次为 MSP430上电的步骤是什么?

我知道、通过读取、您可以完成一个 BOR、POR 和 PUC。  但是、 在首次上电期间、软件和硬件需要执行哪些步骤。  我找到了很多有关复位的信息、但第一次上电又会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    为 MSP430提供适当的电压或加电斜坡后、芯片内的电源管理将释放芯片以开始执行。 芯片启动代码中有一些可确保芯片正确启动。 之后、通常会执行编译器生成的 C_init 文件、然后执行应用程序代码(main)。 从软件的角度来看、您需要注意的是、如何使器件在 TI 的基本设置下启动并运行。

    这是您在应用中更改芯片设置以适合您的应用的情况。 调整时钟速度、设置外设、等等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意烟雾。

    但是、请务必确保电流在限制范围内。 任何数量的东西都可能导致过大的电流、并且它们都不是很好。