This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:用于无创流量计量的升压电路

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/708975/evm430-fr6047-boosting-circuit-for-non-invasive-flow-metering

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047

你好!

我与 TDC1000-TDC7200EVM 板一起用于将 激励信号升压到30V 左右、适用于非侵入式水流计量应用。 我想知道 EVM430-FR6047是否可与 TDC1000-BSTEVM 升压转换器板或替代产品配合使用? 是否有人在使用 EVM430-FR6047进行非侵入式计量方面有过经验?

提前感谢!  

此致、
Thibult

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thibult、您好!

    根据您的用例、您可能不需要升压信号、只需使用器件的内部增益即可。 我建议首先测试这一点、以确定是否需要外部放大。

    如果您确实发现需要放大、请参阅下面的 TI 参考设计、其中包括允许4个传感器的放大和多路复用器。

    www.ti.com/.../TIDA-01486

    我们尚未对非侵入式仪表进行测试、但听说过使用 MSP430FR6047实施钳位式仪表的客户。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答!

    内部增益是 Tx 增益还是 Rx 增益? 在哪个电压电平下、信号可以设置为最大值?

    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 RX 增益。 电压电平通过电源电压2.2V 至3.6V 进行设置。