This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:存储器调试

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/707147/ccs-msp432e401y-memory-debugging

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想知道如何查看我正在使用的堆栈/堆的量? 我在使用 malloc()时遇到问题,因此我想通过查看内存使用情况进行调试。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、
    您可以通过查看内存分配(View->Memory Allocation)来查看堆栈。 还有一个堆栈使用视图。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    堆栈使用情况视图不加载、它会一直保留在进度条视图中。
    除了存储器分配之外、还有什么方法可以获得更详细的视图? 它说的是堆栈是1024字节、.bss:ucHeap 是131k、我不确定如何处理该信息。 基本上、我正在尝试解决一个问题、在我的程序运行一段时间后、在 http 库中调用 malloc()时为我提供一个 ISR、为此、我想获得堆栈、堆的详细视图、 并查看它在运行时是如何增长的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、
    有一个运行时对象视图、但它与 TIRTOS 关联。 processors.wiki.ti.com/.../Runtime_Object_View_(ROV)

    此致、
    Chris