请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F67791 您好!
我不熟悉这个端口映射主题。现在我已经为 BSL-Tx 和 BSL_Rx 定义了一些端口映射细节。请检查并告知我校正、因为代码不起作用。
#define P2DIR_INIT (0)
#define P2SEL0_init (BIT0+BIT1)
#define P2SEL1_INIT (BIT0+BIT1)
#define P2OUT_INIT (0)
空端口映射(空)
{
PMAPKEYID = 0x2D52;
PMAPCTL = PMAPRECFG;
P2MAP0 = PM_TA0_0;
P2MAP1 = PM_TA0_1;
}
现在我要配置计时器 A0。但是如何配置 BSL_Tx 和 BSL_Rx 引脚。请帮我获取指南。