This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:MSP430F6736A/MSP430F6736 AVSS 连接

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/686719/msp430f6736a-msp430f6736a-msp430f6736-avss-connection

器件型号:MSP430F6736A

AVSS 的正确用法是什么?

数据表似乎意味着它应该为0V -以某种方式连接到 DVSS、这是我所期望的。

但是、参考设计 TID0-SINGLEPHASEMETER 似乎显示 AVSS 和 DVSS 之间没有连接(在原理图和光绘文件上都是如此)。

谢谢、
David