主题中讨论的其他器件: EVM430-F6779、 MSP-FET、 MSP-EXP430F5529LP、 MSP-ISO
我正在查看一些能量计以很快订购、对于我们的应用而言、通过通信读取测量值非常重要、并且可以根据应用修改源代码。
直接订购仪表并考虑满足以前的需求:
通过 Wi-Fi 读取仪表测量值时、我需要订购什么器件型号?
2.为了修改通过串行/JTAG 的编程、我需要订购什么器件型号?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在查看一些能量计以很快订购、对于我们的应用而言、通过通信读取测量值非常重要、并且可以根据应用修改源代码。
直接订购仪表并考虑满足以前的需求:
通过 Wi-Fi 读取仪表测量值时、我需要订购什么器件型号?
2.为了修改通过串行/JTAG 的编程、我需要订购什么器件型号?
谢谢你。
您好!
TIDM-THREEPHASEMETER-F6779 TI 参考设计基于 EVM430-F6779板。 首先、我建议使用我们的全新 电能测量设计中心(EMDC)和软件库。 使用 EVM430-F6779和其中一个 EMDC 示例项目、您可以在5分钟内开始测量电压、电流、功率、能量等并查看结果! EMDC 使 MSP430上的 Σ-Δ ADC 能够根据您的应用要求轻松进行配置、而不是花费大量时间自行开发计量代码或修改基于 IAR 的传统能源库代码。 我们希望用户能够更加专注于应用开发(例如通过 Wi-Fi 传输结果)、而不是将时间花在计量代码上。 我是否提到 EMDC 也会生成 CCS 源代码? 然后、您可以根据需要轻松修改应用程序代码。
对于 Wi-Fi 连接、EVM430-F6779确实具有允许无线连接的接头、但遗憾的是、我们不销售该板的 Wi-Fi 版本、仅销售 Zigbee。 请查看以下资源。 也许您可以 将 SimpleLinkWi-Fi
CC3220SF 无线微控制器 LaunchPad
开发套件与 EVM430-F6779配合使用。
我们确实销售了此插件板的 ZigBee 版本、称为 CC2530评估模块套件。
2.要对 EVM430-F6779进行编程、您需要订购 MSP-FET。
此外、如果您将使用 EMDC、则需要订购 MSP-ISO (隔离板)和 MSP-EXP430F5529LP (用作 HID 桥板)。
希望这对您有所帮助!
此致、
James
MSP 客户应用