This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2153:如何从内存读取数据?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/707199/ccs-msp430g2153-how-to-read-data-from-memory

器件型号:MSP430G2153

工具/软件:Code Composer Studio

你好!

我正在尝试通过另一个 MSP430对 MSP430进行编程。 为此、我必须编写一个程序、允许我读取存储器中的内容、并将代码放入第二个 MSP 中。
如何使用 MSP Flasher 将 MSP 中的两个程序置于闪存的两个不同扇区中、以及如何访问第二个程序以使用第一个程序发送它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我想向大家介绍 一下基于 LaunchPad 的 MSP430 UART BSL 接口 应用报告、该报告可能是使用 G2器件对另一器件(据我所知、也是 G2器件)进行编程的良好且简单的起点。

    通常、我认为您正在查看 引导加载程序(BSL) 、它使您能够与器件通信并从器件存储器进行读取或写入。 所示的应用报告将提供几个重要文档的链接。

    请查看材料以检查您是否正在寻找、如果有任何其他问题或挑战、请告知我。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    因为我在一段时间内没有收到您的回复、所以我认为您的问题已经解决了。
    请继续验证给定的答案、以帮助可能遇到相同问题的其他用户。

    请注意、如果我没有听到您的反馈、我将在接下来的几天内关闭此主题。 如果有必要、回复该主题帖将在某个时间点重新打开。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    很抱歉、在此期间我没有回答您的问题、我尝试使用 MSPFlasher 对我的 MSP 进行编程、我将快速阅读您提供的文件、我将在明天回答您的问题。
    为了进行详细解释、我的项目是由 CC110进行无线更新、因此我想知道我如何进行更新、 当我尝试操作.cmd 文件将闪存分为两部分时、第一部分包含要执行的代码(.text)、第二部分包含要在另一 MSP 中烧录的代码。 现在、我将尝试了解 UART 引导加载程序。 如果你能帮助我完成这项任务,我将不胜感激。
    谢谢你。