This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:如何在我的应用中设计触控按键的硬件?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/705460/msp430fr2512-how-to-design-the-hardware-of-a-touch-key-in-my-application

器件型号:MSP430FR2512
主题中讨论的其他器件:MSP430G2312MSP-FET430UIF

尊敬的 TI 员工:


 我们需要一个由电池供电的消费类电子产品应用中的触控按键(CR2032)。 首先,我们选择了 MSP430G2312,使用 Pin-Oscillator met2ord。 (这是一种对成本敏感的产品)。


我们面临着一个邪教问题,我们花了近10天时间,它仍然在等待...  UIF 与 PCBA 连接,当手指按下或不按下时,计数的间隔相当大且令人着迷。 但是、


如果我们移除 MSP-FET430UIF、则间隙将急剧减小、这会影响灵敏度和抗干扰能力。 我们知道它是地球地面的原因,但 我们仍然找不到一 个好的地方

在灵敏度和抗干扰能力之间实现平衡。 因此、我们希望在互电容中将该解决方案替换为 FR2512。 “,”,“因为自己的方式会遇到同样的问题。

传感器垫是一个直径为35mm,的圆形垫,因此,如果我们要确保响应面积不小于30mm 直径的圆形,如何设计 PCB 布局?

欢迎进行任何讨论。 谢谢。

B.R.


   Seafesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SeaFesse、

    请参阅适用于您的设计的 CapTIvate 技术指南: software-dl.ti.com/.../ch_design_guide.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seafesse、

    请参阅以下设计指南、了解互模式按钮布局设计。

    它还提供了更多有关电容式触控按钮的布局设计指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SeaFesse、

    您是否已经浏览过设计指南? 还有其他问题吗?