This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:使用 LaunchPad 评估板对 MSP430G2553进行电路编程

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/708755/msp430g2553-programming-msp430g2553-in-circuit-using-the-launchpad-evaluation-board

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我设计了一个包含 MSP430G2553处理器的 PCB。

我为编程接口包含了一个带有 TEST/RST/VCC/GND 的接头。

我可以使用 MXP-EXP430G2 Launch Pad 对 PCBA 上的器件进行编程吗?

我认为我可以、但我没有找到有关如何执行此操作的任何具体信息。

我是否只需移除 J3上的跳线并将 TEST/RST/GND/VCC 连接到电路板?

这确实是一个幼稚的问题、但我需要很快对电路中的实际器件进行编程。

谢谢、

Jeff Jensen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我为 JTAG 闪存执行此操作的方式、不同之处在于、在我的情况下、器件本身已通电、因此不需要 Vcc。  但实际上、从 Launchpad 获取 Vcc 更安全、因此所有电压都将自动正确。  对于软件、我使用命令行 MSP430Flasher.exe (SLAU654)、但有一个名为 Uniflash 的 GUI 版本、可能还有其他选项。  Flasher 还需要安装 USB 驱动程序。  我认为 CCS 会自动安装这些文件、但可以单独安装。  这一切都非常简单明了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢乔治! 这减轻了我认为我需要订购编程硬件的焦虑(两周前:-)