This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:无法下载和调试我的代码

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/689754/msp430f5529-unable-to-download-and-debug-my-code

器件型号:MSP430F5529

您好!

我将 IAR Embedded Workbench 7.11.3用于我的 MSP430F5529。  我已经在这个项目上工作了一个月了、通常情况下还可以、但是今天我尝试下载和调试、但收到了这个错误消息"Emulator"。  通信错误。 请连接设备并按重试以重新连接、或按取消以中止"(参见下图)。

我以前收到过这个消息、以前我只需关闭另一个程序(LabVIEW)、关闭 IAR、然后重新运行 IAR、就可以了。  但今天、该解决方案不起作用。

我在其他地方搜索了此错误、找到了可能的解决方案、如本文 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/58343?Communication-Error-with-MSP430F2132中所建议、 但该解决方案不起作用。

关键是、当我将 MSP430F5529 Launchpad 插入另一台计算机(我的笔记本电脑)时、IAR 运行正常、因此我知道我的硬件正常。

请提供任何帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amy、

    您是否在发生故障的计算机上手动更改了 IAR 项目属性中的 JTAG 连接? 如果电路板使用2线制 SBW JTAG、并且您的项目/连接设置用于4线制 JTAG、您将看到此错误。 您可以检查一下吗?

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    好的、今天、我能够进行调试和下载。  我没有对硬件或 IAR 软件的配置进行任何更改。  在 IAR 软件-->选项--> FET 调试器-->调试协议中,我一直使用“自动选择”而不是“Spy-Bi-Wire”或“4线 JTAG”选择。  

    我担心的是不知道导致此问题的原因、如果这种情况再次发生、我将无法进行调试。   

    昨天、由于 MSP430F5529 Launchpad + IAR 无法正常工作、我将 LaunchPad 连接到了我的个人笔记本电脑、IAR 在该笔记本电脑上运行正常。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能与编程器的虚拟 COM 端口被其他软件使用或未正确发布有关。 要确认是否存在这种情况、在尝试编程之前、请断开编程器连接、等待几秒钟、然后对器件进行编程。 如果错误未出现、那么您现在就知道导致错误的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我找到了一个有效的解决方案-重新启动计算机。

    我还尝试移动前后的 USB 端口、将 IAR 许可证软件狗切换到另一个端口、重新启动 IAR/MSP430并等待几分钟后将其重新打开、我尝试切换 FET 调试器。

    不管怎样、我想重启电脑可以正常工作、但我不确定为什么会这样。  我希望我不必这么做、因为这会令人厌烦。