This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:设计为远程(MySQL)存储了解到的消费者远程代码(每个远程仅2个)、并通过调用(MySQL)数据生成这些代码

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/689226/msp430fr4133-design-to-remotely-mysql-store-learned-consumer-remote-codes-just-2-per-remote-and-generate-these-from-recalled-mysql-data

器件型号:MSP430FR4133

您是否曾在观看电视时打盹? 网络灵室项目- 100个节点(主要是 RPi)-天花板位置30个节点-基于外部触发器(代谢率的雷达读数)、我们知道处于有限数量位置(床、沙发、躺椅)之一的人何时会打折扣-一旦检测到、 我们希望 MSP430FR4133发出适当的红外代码、以逐渐降低室内电视的音量、然后将电视关闭(或切换)-我们读取多个中墙插座的电流、以了解电视何时打开、而不仅仅是在待机模式下打开。 假设电视可能被移至新位置、或新的电视机被添加到房间中、或者更换了原来的电视机。 集标识和位置存储在 MySQL 数据库中并可从该数据库恢复。 我对文档的检查没有向我展示 MSP430FR4133中的红外学习模式-有人能告诉我这一点。 或者、最好也可以为这两个代码设置单独的 IR 摄取站、该接收站还会记录有关设置模型的信息以及对设置部署所做的更改。 首先、我想知道是否已经有学习模式可以产生代码标识符、我可以存储这些 IR 命令并使用它们来"克隆"这些命令。 其次、我想听到有关您使用简单硬件从远程设备学习(接收)代码的解决方案的建议。 第三、如果有任何 C++示例代码的指针、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您对本申请的评论、我稍后将看到详细信息并回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在 TI 参考设计 中找到远程控制器研究模式:www.ti.com/.../TIDM-BOOST-IR-REMOTE
    请问此 TI 参考设计能否解决您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确读取它、它会使用单独的器件在无法识别载波频率甚至无法与多个载波配合使用的简单电路中读取解调的代码。 我开始考虑旧的567个锁相环、想知道我是否需要一组这些锁相环、每个载波频率一组、以确定 正在接收的信号、也不能确定正在接收的调制协议。

    我开始想知道使用此处理器进行远程控制的应用手册是否会朝错误的方向发展。 由于我只使用两个命令、因此我可能最好将它们作为流进行发布、并将它们作为流进行发布、这简化了识别任务、但可能会使摄取和复制的复杂性复杂化、

    也许列出更多的宏属性会有所帮助:

    载波频率

    2.远程协议交易 ID (例如 NEC)

    脉冲调制协议

    4.命令的十六进制(或其他)表示

    您引用的项目假定手动添加中心频率不是38KHz 的模块。 我需要更灵活的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论! 此 TI 参考设计仅演示了使用 FR4133的典型应用和申请。 有关 FR4133和远程控制器应用的更多信息、请访问 TI.com。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的请求、如果 FR4133的16KB FRAM 不足以存储数据、我建议使用计时器来解码载波频率、并使用外部 SPI。