This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2433:集成有效负载电容偏移

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/688180/msp430g2433-integrated-effective-load-capacitance-offset

器件型号:MSP430G2433

您好、香榭丽舍

我检查了该数据表、其中显示 了5.22中的集成有效负载电容典型值。 但是、它没有显示最小值或最大值。 客户想知道电容器上是否存在任何漂移偏移。 有人能告诉我是否有任何情况会影响电容值吗? 如果是,TI 是否提供漂移值? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lisa、您好!

    除了数据表中提供的信息、我们没有关于此器件上 XT1的集成负载电容器的任何其他信息。 要获得更精确的有效负载电容、请使用外部负载电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jace:
    感谢您的回复。 现在、客户使用了集成有效负载电容和表面晶振故障。 但是,很难重复故障情况。 晶体在最初和一段时间后工作正常。 您能告诉我您是否使用过 CM315D32768DZFT 晶体? 如果是,请您分享您的经验吗? 您是否遇到过晶体故障? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lisa、

    我不能说我已经使用了那个特定的 XTAL。 我已查看它、它有一个12.5pf 的有效负载电容、而 MSP430G2433的内部有效负载电容只能达到11pf。 有了这种差异、我可以看到它们为什么会出现稳定性问题。 我建议添加外部负载电容以匹配此 XTAL (请查看下面的应用手册以了解计算电容值的公式)、或者将 XTAL 更改为类似的有效负载电容值。

    如需更多信息、请参阅以下应用手册。 http://www.ti.com/lit/slaa322
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JH、

    感谢您的回复。 我将应用手册传递给客户、等待他们的反馈。