This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:帮助设置 GPIO 引脚和中断

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000, MSP430FR2111, MSP430FR2110, MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES, MSP430FR2100, MSP430G2553, TIDA-01496, MSP430G2253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/707958/msp430g2553-help-setting-up-gpio-pins-and-interrupts

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:TM4C123MSP430FR2111MSP430FR2110MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLESMSP430FR2100、 MSP430FR2000 TIDA-01496MSP430G2253

我尝试设置一个正边沿触发中断和一个计时器中断、例如 TM4C123上的 SysTick、但我没有找到有关如何设置它的源代码。 我还希望使正边沿触发中断基于一个 GPIO 引脚作为输入、并通过计时器中断来控制另一个 GPIO 引脚上的输出。 是否有关于设置端口和计时器的在线说明? 我是否还需要担心设置单独的时钟、或者系统时钟是否足够?

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否已在 CCS 中查看过代码示例? 这将是一个很好的起点。 此外、我建议在论坛中搜索类似的问题。 是否需要使用 MSP430G2553? 如果不是、我强烈建议您查看我们更新的 MSP430 FRAM 器件。 例如、MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES 集合了25个代码示例、可与 MSP430FR2000、MSP430FR2100、MSP430FR2110和 MSP430FR2111超值系列传感微控制器(MCU)配合使用。 这些代码示例使开发人员能够为计时器、输入/输出扩展器、系统复位控制器、EEPROM 等简单的数字和模拟功能添加可编程性。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、您好、

    我的项目负责人坚持使用 MSP430G2553。 我在 www.ti.com/.../slva557.pdf 上查看了源代码 以及在器件主页上可以找到的所有相关源代码。 我还发现 TIDA-01496参考设计对于源代码非常有用、但我需要以不同的方式实现类似的功能。 主要是如果我可以设置端口/中断、我将处于正确的方向。

    MSP430FR 电路板是否具有与 MSP430G2253相同的 GPIO 端口和中断向量?
    我可以将 MSP430-FUNCTION 代码示例中的示例代码与 MSP430G2253一起使用吗?

    请随时向我发送电子邮件、我可以为您提供更深入的概述。

    再次感谢您的帮助!
    Ryan