This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:CCS MSP430 FR6989

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/689804/ccs-msp430fr6989-ccs-msp430-fr6989

器件型号:MSP430FR6989
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我是上面输入的 Launchpad 电路板的新所有者和用户。  我已成功下载并安装 CCS 版本8。 您的许多人

自有.asm 汇编器示例将无法正确汇编和链接。 我不断收到链接器错误"10099-D 程序无法放入可用存储器"。

".reset"部分 的定位失败"错误10234-D 未解析符号保留"。 首先、您的一些示例会起作用。 我已保存

一个工作正常、发现它与其他不工作的人没有区别。 首先、我认为.asm 格式可能有一些细微的差异

原因、但文件是相同的。 项目文件夹中的其他内容已更改。 这些示例是非常小、简单的文件。 有什么想法吗?? K Wallace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kip、

    请至少提供第一个示例、以便我可以调查您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    
    

    Tomasz、您好、感谢您的响应。 我不熟悉这一点、因此请原谅我遇到的任何程序错误。 我导入这个简单的

    发送到 IDE 的代码、使 P1.0处的 LED 闪烁、并导致我提到的错误。 这完全相同的代码工作正常

    昨天。 ???  我不知道这是什么。

    e2e.ti.com/.../msp430fr69xx_5F00_1.asm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几周前、将汇编工程导入到 CCS 中显然存在问题。

    我不知道它是否已修复、但 Jace H 建议在此处执行权变措施(复制/粘贴到新项目中):

    e2e.ti.com/.../2486896

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kip、

    不用担心程序、
    只需交换可靠而精确的信息。

    您说:这完全相同的代码昨天正常工作。 ???
    您确定可以编译它并且它正常工作吗?

    我很确定链接器文件有错误。
    我没有 MSP430汇编器方面的经验。

    您在原始帖子中说过:首先、您的一些示例会起作用。
    您能否为我提供2-3个可正常工作的汇编器示例的名称?

    我当地时间凌晨2点左右。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tomasz、我一直在尝试使用源文件的每一个组合来尝试确定任何源文件
    工作项目与不工作项目之间可能存在的差异。 文本文件是
    相同。 我已将完全相同的文件替换到每个项目中、并将编译一个项目、链接和
    运行时没有任何问题、另一个问题将不会出现。 我只能得出一个结论,就是有些地方有一些不同
    例如错误的 include 文件或其他内容。 我仔细查看了包含项和
    它们看起来是一样的。 我可以向您发送更多示例、但您会看到两个相同的文件。 我必须承认
    我感到非常疲惫。 我要感谢你注意这个问题。
    再次感谢 Kip Wallace
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供工作示例。
    请帮我、以便我能为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../no_5F00_work.asm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../works.asm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomasz、由于这些项目示例中的大多数最初都可以使用、但现在不能使用、因此我只能这样做
    假设某些安全问题或恶意软件已攻击我的 CCS 安装、即
    唯一有意义的事情。 我向您发送了两个文件。 它们与您可以看到的相同。 某种情况
    项目文件夹中的其他内容已更改。 我可以卸载 CCS 并从全新安装开始。
    下一个轮到您。 再次感谢 Kip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kip、

    我使它正常工作。
    我觉得 CCS 会生成受伤的 makefile 文件。
    编译器不会获取--entry_point=reset 指令,并且在创建映像时失败。
    .cproject 应包含如下内容:
    第85行:
    第184行:

    要使您的汇编示例正常工作、请执行以下操作:
    1) 1)创建名称与原始工程类似的新空汇编工程
    2) 2)在 main.asm 中删除所有内容并复制原始汇编文件中的所有内容
    应通过编译和工作。 至少是 msp430fr69xx_1.asm 示例。

    某些示例可能不起作用、因为空的汇编工程默认具有堆栈和堆大小= 0。

    尝试安装 CCS V8或 v7.4。
    安装 v8时不应出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomasz、你一直在努力工作、看起来很像。 我在创建新的空项目时有 CCS V8、它是默认值
    C 语言项目。 不知道这是否起作用。 我将尝试您的建议。 你已经尽力了、然后
    感谢您的所有工作。 我想、我们都从这些挑战中吸取了经验教训。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kip、

    在上面找到选择项目模板的位置。