This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4131:LCD 淡出和分段问题。

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/689852/msp430fr4131-lcd-fade-out-and-segment-problem

器件型号:MSP430FR4131

大家好、

我已将 LCD 连接到 MSP430微控制器。 我使用的是 LCD_E 控制器和外部电荷泵电容器(0.1uF)。 我已正确配置了所有内容。

我有4个 COM 引脚、当我关闭一个段时、直接连接到同一 COM 引脚的所有其他3个段都会关闭。 此外、它看起来比在分段上更亮。 因此、也存在对比度问题。

我试过所有频率、电压源、时钟源和电荷泵电容都是1uF,但运气不好:(

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否检查了硬件连接和 MSP430 LCD 引脚配置? 下面的应用手册可能对您有所帮助。

    如果在阅读本设计指南后有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!