This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2012:4引脚 SPI 模式下的 MSP430F2012

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/689743/msp430f2012-msp430f2012-in-4-pin-spi-mode

器件型号:MSP430F2012

您好!

我打算使用小型 MSP430F2012读取直流电表值、并在受控模式下通过 SPI 传输该值。

由于我的系统中有一个 SPI 主器件和总共四个 SPI 从器件、我希望在对其他 SPI 从器件进行寻址时使用 STE 引脚来禁用 MSP430F2012。

MSP430Fx2xx 系列用户指南指示 MSP430F2012上可以使用4引脚 SPI 模式、但数据表未显示 STE 引脚可用性。

您能否解释一下 MSP430F2012上是否可以使用4引脚 SPI 从模式、如果可以、将哪个引脚分配给 SPI-STE 引脚。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细博文。 MSP430F2012特有一个 USI 模块、而非 USCI 模块。 根据 MSP430x2xx 系列用户指南、具有 USI 模块的器件只支持3线 SPI、而具有 USCI 模块的器件支持3线和4线 SPI。

    您是否听说过我们新推出的 MSP430 FRAM 器件? 查看 《使用低内存 MSP430TmMCU 并基于 MSP430FR2000 MCU 的 SPI I/O 扩展 器》技术手册。 在本技术手册的图1中、我看到正在使用从器件选择(STE)引脚。 也许、将本技术手册中的代码与我们其他代码示例中的代码相结合将有助于您快速入门!

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、
    感谢您的建议和非常有趣的 Valueline 电子书。