This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2333:首次加电时需要引脚状态(悬空/高/低)

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/706223/msp430g2333-need-pin-state-floating-high-low-when-powered-very-first-time

器件型号:MSP430G2333

大家好、

 我们在项目中使用 MSP430G2333。

 我们的软件团队在购买后首次通电时需要引脚状态(悬空/三态/高/低)。
我们需要所有引脚的这一详细信息。
请尽快提供。

此致
Safir Ahamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户指南第2.1.2章对条件进行了说明。 http://www.ti.com/lit/slau144

    正如您看到的、I/O 引脚被设置为输入模式。

     此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还有其他问题吗? 如果不是、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andre