This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969 -实施24小时间隔计时器

Guru**** 2980800 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/689690/msp430fr5969---implement-24-hour-interval-timer

主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

我是 MSP430F5529和 FR5969so 的新手、我想配置我的时钟、并且我看到 f5529的许多教程由于其正交属性而变得过于复杂。

我有一些问题、请帮助我配置低功耗器件时钟传感器、该传感器每天向服务器上载一次数据、以便大多数时间 MCU 保持睡眠模式(LP4模式)。

我的外设:

GSM 模块(UART)
一些用于控制硬件的 GPIO
超声波 AFE 芯片(UART)
用于在24小时或每天唤醒一次的 MCU RTC 警报。
哪个时钟最适合此应用、以及如何在 FR 5969中配置 RTC 警报。

提前感谢先生:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    根据您的信息、我认为 LPM3.5更适合您的应用。 LPM3.5可由 RTC 事件唤醒。 这里有一些代码示例供您参考。

    实际上、TI.com 上提供了大量资源、包括代码示例、演示板和 TI 设计。 使用这些 资源开发项目比您想象的要容易得多。

    BTW、 您的超声波 AFE 芯片应用是什么? 我们还有 内置超声波 感应模块的 MSP430FR6047。

    此致、

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮。  

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!