This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:CCS DriverLib API 或带 CCS 的 Energia

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/689768/ccs-msp430fr5969-ccs-driverlib-api-or-energia-with-ccs

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:EnergiaTPS61021A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我注意到 Energia 代码非常简单、简单、我使用 CSS IDE 进行编译、并且可以很好地进行调试、因此您可以建议我是否使用同一 IDE、这意味着 Energia 和我的其他无线 GSM 模块代码位于同一电路板上、用于商业产品 使用这一简单的流程、是否会出现不稳定或任何类型的可靠性问题? 简而言之、带 CSS IDE 的 Energia SIR 最适合商业产品软件开发、还是不适合?

因为我正在设计一 个物联网低功耗无线填充液位测量传感器、该传感器随附3.6V LiSoCl2电池、但我之前使用 Atmel MCU 和 Ping 传感器测量距离、使用 Atmel Studio IDE 进行软件开发、但现在我意识到 Energia 代码太简单了、调试也太困难了 因此、请建议我使用具有 CSS IDE 的 Energia 是否适合我?

我附上了我开发的、目前 处于测试阶段并安装在附近街道垃圾箱上的项目示意图。 但我对该设计不满意、因为填充 级别测量仍然不精确、所以我决定使用 MSP 430超低功耗 MCU 重新设计该传感器、 使用3.6V LiSoCl2电池为功率升压器设计 TPS61021A、并使用 PGA 460进行距离测量。

请向我推荐一个更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yogesh、

    在 DriverLib 和 Energia 案例中、有一些优缺点。

    DriverLib
    优点:
    -由熟练的 TI 架构师提供支持
    -可用于新的 MCU 产品
    -与 MCU 勘误表集成
    -最佳的功耗控制
    缺点:
    -与 Energia 相比、代码开发速度更慢。

    无银子弹。 您的选择。