This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:I2C 问题

Guru**** 2567595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/689386/ccs-msp430g2553-i2c-question

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将在 MSP 中为从器件使用示例代码。 它在代码中进入 LPM0。 我可以通过任何方式在不进入低功耗模式的情况下使用该代码、它可以连续执行任务、并且仅在主器件发送读取或写入命令时才会响应。

谢谢

Sagar Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、即使我们不建议这样做、也有可能始终保持在激活模式、因为功耗会很高并且根本没有进行优化。

    请让我快速澄清一下您尝试使用代码实现的目标:您希望从器件始终保持活动状态、并且仅在主器件发送读取或写入命令时才做出响应。 对吧?

    示例代码将从器件配置为睡眠模式、直到主器件发送命令、然后唤醒以将数据传输到主器件。 从站当前没有执行其他任务。

    要保持激活状态、您需要调整 receive()函数以仅启用中断(CPUOFF 位设置 LPM0):

    _bis_SR_register (GIE); 

    而不是

    _bis_SR_register (CPUOFF+GIE); 

    执行此操作后、您还可以取出命令退出 LPM0:

    _BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (CPUOFF); 


    同样、如果您确实需要应用处于全时工作状态、请进行修改、从电源角度来看、不建议这样做。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、
    Britta