This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:模拟端口输入泄漏电流

Guru**** 2767165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/689348/msp430fr5989-analog-port-input-leakage-current

器件型号:MSP430FR5989

团队、

当配置为模拟端口时、我尝试确定 M430FR5989的引脚上的输入泄漏。 我看到数字输入端口的泄漏电流为+/-20nA、但当配置为模拟时、我找不到泄漏/输入电流信息的数据。 我是否可以假设数字输入电流的值相同? 还是存在不同的输入电流? 请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德鲁斯:

    感谢您发帖。 实际上、模拟输入与数字 I/O 复用、与+/-20nA 数字输入泄漏电流相比、模拟输入泄漏电流非常小。 当配置为模拟输入时、您可以采用相同的值。 同时、我想与我们的设计团队再次确认。  

    此致、

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!