This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:电源波形测试

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/687735/msp430fr6972-power-waveform-test

器件型号:MSP430FR6972

您好:

   FR6972应用于水表、电源为锂电池和  二极管。 IO 初始化进入低功耗模式。 VCC 串联一个100k 电阻、然后 测试两端的电压、 找到测试波形的峰值。  这些峰值是什么?如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,我是读卖新闻

    我需要有关您的电路和应用代码的更多信息。 您能否与我分享原理图和代码并指出波形的测试点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何反馈吗?

    我会暂时关闭此主题、因为几天内我没有收到您的信息。 如果您回来、请随时在此处回复。