This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:带外部电源的 EnergyTrace

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/707058/msp-fet-energytrace-with-external-power-supply

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

你好!

我正在使用 TDC1000-TDC7200EVM 板、JTAG 接头上带有 MSP-FET (S/N 18xxxxx)、以测量通过连接到评估板的 USB 电缆(而不是通过 MSP-FET)提供的功耗。 因此、我移除了电路板上的0欧姆电阻器 R16、以便仅将引脚4连接到3.3V 电源(通过 USB 电压的外部5V-3.3V LDO 进行调节)。

当我运行此操作时、CCS v7中的电压值非常低(大约为0、1、0、3 V)、并且功耗始终为0.000mW。 为了进行测试、我尝试连接引脚2以使用 MSP-FET 电源、然后得到3.3V 电压和大约80mA 的电流消耗。  

这里有什么问题? EnergyTrace 能否与连接到 MSP-FET 的外部 Vcc 配合使用?  

提前感谢!

此致、
Thibult

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thibult、您好!
    我认为这是不可能的。 EnergyTrace 使用直流/直流 PWM 来测量 FET 提供的电压、因此使用外部电源时、直流/直流不提供任何电压、因此将为零。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 感谢您的快速回答!

    好的、我担心这一点。 但是、使用定制 PCB 设计、是否可以使用 MSP-FET 以任何方式测量5V 器件的功耗?  

    提前感谢!

    此致、
    Thibult

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thibult、您好!
    遗憾的是、MSP-FET 仅上升至3.6V。